Controlli e automazione industriale

318 493 Risultati
Produttori in evidenza
Image of Siemens Logo
Image of Schneider Electric logo
Image of Phoenix Contact's Logo
Image of Eaton Logo
Image of Belden logo
Image of Omron Automation Logo

Informazioni su controlli e automazione industriale


I componenti per l'automazione industriale sono i componenti costitutivi utilizzati per progettare, azionare e mantenere i moderni sistemi di controllo dell'automazione. Questi prodotti consentono alle macchine e ai processi di funzionare in modo automatico, coerente e sicuro, collegando l'hardware di rilevamento, decisione e controllo in un sistema di automazione industriale completo.

Un tipico sistema di automazione è costituito da più componenti di controllo dell'automazione che lavorano insieme. I sensori industriali raccolgono dati in tempo reale come posizione, temperatura, pressione o presenza. Queste informazioni vengono elaborate dai componenti del sistema di controllo, come i controller a logica programmabile (PLC), i controller industriali e i moduli I/O, che eseguono la logica e coordinano il comportamento del sistema. L'hardware di automazione, tra cui driver per motori, relè, contattori e avviatori, agisce quindi su queste decisioni per controllare il movimento, la potenza e il funzionamento meccanico.

Per supportare il monitoraggio e l'interazione, i componenti del sistema di automazione come HMI, display industriali, misuratori da pannello e indicatori di segnale forniscono visibilità sullo stato della macchina e sulle prestazioni del processo. I componenti di supporto per l'automazione industriale, tra cui gli alimentatori, i dispositivi di connettività di rete industriale, i componenti di sicurezza e gli involucri, garantiscono comunicazioni affidabili, una corretta distribuzione dell'energia elettrica e un funzionamento sicuro in ambienti difficili.

Queste soluzioni hardware per il controllo dell'automazione sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:
  • Sistemi di automazione delle catene di montaggio e di produzione
  • Apparecchiatura per confezionamento e movimentazione dei materiali
  • Sistemi di robotica e controllo del movimento
  • Automazione e monitoraggio dei processi
  • Sicurezza industriale e controllo delle macchine

Sia che si tratti di selezionare singoli componenti costitutivi del sistema di automazione, di espandere un sistema di controllo esistente o di progettare una soluzione di automazione industriale completa da zero, questa categoria fornisce i componenti di automazione industriale e l'hardware dei sistemi di controllo dell'automazione necessari per costruire apparecchiature automatizzate scalabili, affidabili ed efficienti.